This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869 SGMII P N 镜像

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411156/dp83869hm-dp83869-sgmii-p-n-mirror

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

DP83869配置为 RGMII 转 SGMII 桥接器。 在  SGMII 侧、 DP83869是否可以 通过寄存器设置来翻转 P N 极性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有立即纠正极性的方法、但我发现一些*可能*可以提供帮助的寄存器。 TX 和 RX 极性是否都翻转、或者是否仅翻转了一个通道?

    是否会出现由于极性翻转而导致的问题? 接收到的和传输的数据是否发生了翻转?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gerome:

    TX 和 RX 极性被 错误交叉连接。 SGMII 无法建立链路。

    希望您可以通过设置软件寄存器帮助交换 PN 极性。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试读取寄存器0x1D5[0:1]并设置该值? 这通常应被删除。 如果不起作用、则需要更改布局以纠正交叉点。

    请注意、这是扩展寄存器、因此需要扩展寄存器访问。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gerome:

     我无法  在数据表 dp83869hm.pdf 中找到 reg 0x1D5的规格。  

     您能给我介绍一下 reg0x1D5的定义及其0~1位。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明该设置是否解决了您的问题?  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我尚未更改设置、因为我   在 dp83869数据表中找不到寄存器0x1D5。 您能否为我提供新的数据表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设置在数据表中不可用、我希望了解其功能。 作为调试步骤、您能否启用这些位以查看这是否会改变行为? 如果该位显示为不起作用、则需要更改布局。

    此致、

    Gerome.