This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:OE 引脚电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409882/sn65dp159-oe-pin-voltage

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

您好!

在我们客户的设计中、OE 端子通过0.1uF 电容器连接到 GND、
并且正常运行期间的 OE 电压约为2.3V。

问题1)
数据表指出、SN65DP159RSBR OE 引脚的 VIH 最小值为2.6V、
如果 OE 并非由外部控制器控制、而仅由外部电容器控制、
OE 端子的正确最小 VIH 是多少?

问题2)
此外、在(3)注释中、有以下注释。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
该值基于驱动 OE 引脚的微控制器。
将设置使用外部电容器和内部上拉电阻器的无源复位电路
OE 引脚正确、但由于内部偏置、可能具有与所示不同的值。
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

通过查看、我认为它由内部偏置正确处理、但为2.3V
表明客户在 OE 端子上观察到适当的电压?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    [报价 userid="336910" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409882/sn65dp159-oe-pin-voltage "]在我们客户的设计中、OE 端子通过0.1uF 电容器连接至 GND、

    当使用客户拥有的无源设计时、VCC 必须稳定在3.3V、因为内部上拉电阻连接到 VCC。

    在此处看到2.3V 是由于器件的内部偏置而产生的预期行为。

    如果您使用外部控制器设置 OE、则2.6 VIH 将起作用。 但是、由于该引脚上唯一连接的是电容器、因此这是预期的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将由于不活动而关闭该主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh-san:

    很抱歉这么晚才回复。
    问题已得到解决、没有问题。
    如果我还有其他问题、我会在新的主题中提问。

    此致、
    Hiroshi