This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:SMI 连续事务问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413525/dp83867ir-smi-consecutive-transactions-issue

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

在定制电路板上、我们使用 DP83867IR 器件、SMI 在25 MHz 和3.3V 下运行。 根据 IEEE 802..3第22条标准、使用1.5K 电阻将 MDIO 线路上拉至3.3V。

我们使用一个 FPGA 作为"站点"和3个 DP83867 PHY。 我们在不含任何前导码的情况下运行事务、因为 PHY 应该支持此功能。

此接口有问题:在某些情况下(所有三个 PHY 的行为都相同)、PHY 无法有效地考虑连续的事务。

MDC 和 MDIO 信号是干净的(无信号完整性问题)、并且以几纳秒的裕量满足时序限制(设置/保持时间)。

当事务(以任何顺序或读取和写入的组合)被大约1.3 µs 隔开时(在25MHz 上看起来像是32个时钟周期)、一切看起来都很正常。

当连续事务发生且第一个事务的结束与第二个事务的开始之间的1.3 µs 小于时、事务有时会失败:

-对于读取、PHY 不驱动 MDIO 管脚、读取结果为0xFFFF

-对于写入操作,没有任何作用(之后读取值显示目标寄存器值没有改变)

我们已经注意到、仅当第一个事务帧的最后一位为"0"时才会出现该问题。

当帧的最后一位为"0"时、一旦事务结束、MDIO 线路需要几十 ns 才能达到逻辑"1"电平(VIH_min = 1.7V)。 我们在应用中测量了大约100ns、这是一致的、可以达到的预期值(时间常数 RC = 1.5K * 66 pF)。 然后、PHY 可以在事务结束后的下一个上升沿以低电平对 MDIO 线路进行采样。

然而、当帧的最后一位为"1"时、当事务有效结束时、MDIO 线路已经为高电平。 然后、PHY 始终在事务结束后的下一个上升沿采样高电平。

这是观察到的行为可能唯一的区别:我们想知道 PHY 是否可能检测到"错误"的事务开始(即"01"模式)、然后将其视为无效、因为以下操作码既不是10、也不是01。 在这种情况下、如 BMSR 位6说明中所述、PHY 需要在能够响应新事务之前发出前导码(MDIO 在32个时钟周期内处于高电平)。

您确认我们的解析吗? 我们在操作 SMI 时是否没有意识到一些限制?

感谢您的帮助。

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、尼古拉斯!

    感谢您提交查询。 您的分析似乎不错。 我以前没有使用前导码抑制功能、如果你要包括前导码、这个问题是否仍然存在?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    当我们在两个传输(与传输前导码相当)之间强制 SMI 处于1.3us (或更长时间)空闲状态时、DP83867IR 似乎能够正确处理所有传输。  DP83867IR 可能 仍会检测到事务异常(操作码无效)、但仍会在32个时钟周期后恢复。    DP83867IR 信号事务处理的异常情况是否会被检测到(中断? 错误位?)?  如果是、这 可能有助于确认我的理论...

    也许您可以联系设计团队进行确认? 我想清楚地了解这个问题、以便实施正确的权变措施。

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    如需设计支持、请联系您当地的 TI 现场代表、通过电子邮件提供有关您的应用和系统的详细信息。

    此致、

    Alvaro