This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:100Base-FX 寄存器设置和磁性元件查询

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414024/dp83822if-100base-fx-register-setting-and-magnetics-inquiries

器件型号:DP83822IF

工具与软件:

嗨、团队:

1.您能告诉我针对100BASE-FX 的 DP83822IF 建议的寄存器设置程序吗?

以下步骤是否 正常?

i)表8-24. 0x000A 控制寄存器#2 (CR2)  

将位[14]设置为 0b1 (启用)

ii) Tabe 8-14。 0x0000基本模式控制寄存器(BMCR)

将 位[13]设置为 0b1 (100Mbps)

将 bit[12]设置为 0b0 (禁用自动协商)

将 位[8]设置为 0b1 (全双工)

此外、如果器件通过寄存器配置为100BASE-FX、SD_EN 是否分配给 LED_1引脚?

2.是在表8-48中强制启用100Mbps 链路。 0x0040光纤远端故障生成/检测 如果它是0b0、则强制位[13]无效?

3.您能否评论一下以下的磁性材料是可以的?

I) GST5009M LF-TEL (这是1000BASE-T 的磁性元件、 如果可行、还想考虑一下)

II) TS8121CM HF-TEL

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:  

    1.

    i)将寄存器0x000A 写入4100或将寄存器 0x000A 的位[14]设置为0b1应该都是启用100BASE-FX 模式所必需的。 由于此模式与自动协商无关、因此无需通过寄存器0x0000将其关闭。  

    II)必须启用 FX_EN 自举才能使 SD_EN 自举正常工作。 如果通过寄存器进行配置、则情况并非如此。  

    2.寄存器0x0040的位[13]仅用于强制建立100Mbps 的链 路、并不表示当前链路速度。  

    3.表11-1列出了经过 DP83822测试的变压器。 但是、您提到的器件似乎不在该列表中、只要它们符合表11-2中突出显示的标准、它们就应该良好。 从我可以在线收集的有关这些设备的信息来看、它们似乎符合上述标准。

    此致、

    Vivaan