This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218EVM:使用 Aardvark 通过 I2C 连接到 LMH1218EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMH1218EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414187/lmh1218evm-using-aardvark-to-connect-via-i2c-to-lmh1218evm

器件型号:LMH1218EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

大家好、我想通过 I2C 与 Aardvark 通信、没有成功。 您能帮忙吗?

跳线配置为 SMBus 模式、Aardvark SCL、SDA 和 GND 连接到 EVM 上的 J3引脚9、10、6。