This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS320PR810:应如何布置第5代转接驱动器电源去耦电容器?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, DS320PR1601, DS320PR410, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414335/faq-ds320pr810-how-should-gen-5-redriver-power-supply-decoupling-capacitors-be-arranged

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS320PR1601DS320PR410SN75LVPE5412、SN75LVPE5421

工具与软件:

(也适用于 DS320PR410、DS320PR1601、SN75LVPE5412和 SN75LVPE5421)。

TI DS320PRxx 和 SN75LVPE5xx 转接驱动器的数据表建议使用以下尺寸和数量的电源去耦电容器:

  • 0.1uF、转接驱动器上的每个 VCC 引脚一个
  • 每个转接驱动器一个
  • 10uF、每个电源总线一个、为一个或多个转接驱动器供电

每个电容器的用途是什么?排列或结构它们的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是对每项建议的目的和执行情况的更详细说明:

    • 0.1 μ F 电容器 -局部 VCC 引脚去耦
      • 这些电容尺寸较小、有助于消除器件每个 VCC 引脚上可能存在的高频噪声。
      • 不同的转接驱动器型号可能只有2个或30个 VCC 引脚
      • 在 PCB 布局阶段、将这些0.1uF 电容器尽可能靠近 VCC 引脚放置、并尽可能缩短通往 GND 的走线长度、这一点很重要
        • 电容器之前或之后的较长布线可能会导致杂散电感、此电感相对于0.1uF 的幅度较大
        • 在采用 QFN 封装的转接驱动器上、这些转接驱动器可以放置在靠近器件外围的位置
        • 在采用 BGA 封装的转接驱动器上、引脚通常通过过孔布线、在这种情况下、电容器可放置在从安装转接驱动器的一侧开始的电路板相反表层上、并尽可能靠近 VCC 过孔。
    • 1.0uF 电容器:通用器件去耦
      • 这是一个中等尺寸的电容器、有助于一个一般存在中频噪声的器件
      • 通常、它可以与器件上的任何一个0.1uF 本地 VCC 电容器并联
    • 10uF 电容器:用于一个或多个器件的大容量去耦电容器
      • 这是一个在低频噪声下运行的大电容器、旨在帮助隔离一个或多个转接驱动器共用同一个3.3V 电源总线的影响
      • 与之前的电容器不同、大容量电容器并不与任何特定器件具体相关
        • 因此、最好将其放置在3.3V 电源轨上与转接驱动器分离的位置、尤其是在设计中有多个转接驱动器的情况下
        • 例如、具有八个 DS320PR410转接驱动器的 TI DS320PR410 EVM、此电容器放置在3.3V 电压轨上、靠近生成它的稳压器。

    以下是这些建议的基本原理图草图、在有两个 SN75LVPE5412器件(每个2个 VCC 引脚)的示例中:

    我们在审查客户设计时通常发现、10uF 电容器可能会意外放置在特定器件旁边、或者有时被完全遗忘、我们有时还观察到0.1uF 和1.0uF 电容器的意外数量。 尽管转接驱动器是模拟器件、不像其他 IC 那样需要太多或精密的电源去耦、但为了获得最佳效果、仍建议尽可能满足这些最低要求指南。

    可以根据设计人员的偏好在这些最小建议之外进行额外的去耦(例如使用更多的电容器或更广泛的尺寸)。 不过、我们希望在大多数系统中、这些指南能够在节省电路板和 BOM 空间的同时、提供令人满意的电源行为。

    此致!

    Evan Su