This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:耳机插孔连接

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406464/ts5usba224-headphone-jack-connection

器件型号:TS5USBA224

工具与软件:




您好!
我想知道的是、如果我用同一条音频线将一个3.5毫米耳机插孔并联到 TS5USBA224、这会对"R"和"L"引脚阻抗产生很大的影响、以至于耳机无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    这些指向耳机插孔的 R/L 引脚的典型阻抗是多少? 耳机插孔所需的阻抗是否与通常的 USB2/R/L 阻抗不同? 我不熟悉这些音频通道的常用阻抗、除非它们是正常的90欧姆差分阻抗。

    除非阻抗高得多、否则我认为不会有任何问题。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    如果没有关于此主题的任何其他问题、我将继续、并将该主题标记为已解决。

    谢谢!

    Ryan