This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:仿真模型(Spice 或 Tina)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414892/tcan1042hv-q1-simulation-model-spice-or-tina

器件型号:TCAN1042HV-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TITCAN1042-Q1

工具与软件:

是否有适用于此 CAN 收发器的仿真模型? 如果不是该演示、  那么运行中相对靠近的 CAN 收发器会怎样?  我下载了 TINA、但没有看到它作为其中包含的任何模型、也没有在 TI 网站上看到它进行下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    TCAN1042-Q1具有一个同时在 TINA-TI 中工作并可导入到 PSPICE 的 SPICE 瞬态模型。 您可以 在此处找到该模型。 否则、我们仅有的模型是用于收发器的 IBIS 模型。

    此致、

    Eric Hackett