This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:当 Vcc2 = Vcc1时、EN 的 Vth 范围是多少?

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415391/pca9306-q1-when-vcc2-vcc1-what-is-vth-range-for-en

器件型号:PCA9306-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 PCA9306-Q1数据表中的图9-5 (Vcc2 = Vcc1或 Vref2 = Vref1)这类场景中、EN 的阈值是多少?

谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    0.6V、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    启用/禁用阈值是什么? 在 Vth 上已理解为0.6V (我在问题的措辞上不太好)、但大多数应用示例都说 EN 的最小高电平值为 Vref1+Vth。 如果 Vref1 = Vref2、逻辑高电平的最小值和逻辑低电平的最大值是多少?

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚是模拟引脚、实际上没有阈值。 EN 引脚直接连接到导通晶体管的栅极、因此 I/O 被钳制在 EN−Vth。 要禁用 I/O、EN 应远低于0.6V;要启用 I/O、EN 应远高于0.6V。(对于高输入电压、开关断开、输出电压由输出端的上拉电阻器决定。)

    另请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?