This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412-421EVM:在 PEG 端无法识别 GPU 图形卡

Guru**** 2789485 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412-421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414405/ds160pr412-421evm-the-gpu-graphics-card-is-not-recognized-on-the-peg-side

器件型号:DS160PR412-421EVM

工具与软件:

PEG 侧与 GPU 图形卡相连,当前现象不能识别 GPU 图形卡,请帮助检查原理图是否有问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我注意到 VCC 上缺少一个10uf 电容器。 您能否提供有关案例的更多信息? 当 SEL:1A 0-B 时、是否检测到 GPU?

    B. R、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、引脚17一直拉至低电平、当 PEG 侧仅连接至通道 A 时、该测试将发现未识别 GPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    客户的 Pin17配置不正确。  

    如上文 DS160PR412-421EVM 用户指南中所示、SEL 的选项是通过使用1k 欧姆电阻器将 SEL 引脚17拉至高电平或使用1k 欧姆电阻器将 SEL 引脚17拉至低电平来确定的。 客户使用的实现方案具有10k Ω 电阻器、不会将源极与地隔离。  源极和接地端通过10k Ω 电阻器连接、这增加了电流消耗。

    此致!

    Nick