This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在介质转换器模式下对1000Base-KX 至1000Base-T 使用 DP83869HM

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415440/dp83869hm-use-of-dp83869hm-for-1000base-kx-to-1000base-t-in-media-converter-mode

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我在旧的 TI 论坛博文中读到、 DP83869HM 可能已成功连接到 1000BASE-KX 连接(即、从背板 MAC/PHY 铜质 SERDES 连接到 SIP/N 和 SOP/N 引脚) IF 器件和链路伙伴上均禁用自动协商、速度强制为 GbE。

在我开始使用此器件进行设计之前、您能否重新验证一下是否正确?

我需要通过搭接(LED_0 -引脚#47高电平)或设置寄存器 BCMR 位12 = 0来禁用光纤自动协商。  是这样吗?

我是否还需要通过搭接(LED_1 -引脚#46低电平/GND)或设置寄存器 CFG_FX_CTRL0位9 = 1 -??  

(这是因为没有来自1000Base-KX 链路伙伴上的铜背板 SERDES MAC/PHY 的信号检测线路。)

为了使此连接正常运行、我还需要配置其他任何设置吗?

感谢您的任何帮助!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    您没听错、但请稍候 请注意、 1000Base-KX 尚未通过我们的任何以太网 PHY 进行内部验证或表征。

    我的主要建议是首先在连接了 MDC/MDIO 以进行寄存器访问的情况下进行评估。 访问 PHY 的寄存器将使调试更容易。 我们看到客户使用 SGMII (仍然是相同的引脚、SIP/N 和 SOP/N)实现1000Base-KX。 出于您提到的原因、应该禁用信号检测。

    此致、

    Alvaro