This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:CAN 总线开路(CAN 总线之一)、网络通信正常或出现错误?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413218/tcan1044av-q1-can-bus-open-one-of-can-bus-communication-would-be-good-or-error-on-network

器件型号:TCAN1044AV-Q1

工具与软件:

大家好、CAN 团队:

我的客户 使用 TCAN1044AV-A1、TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1、发现其中一条 CAN 总线打开时出现帧错误。

OEM 要求检查系统中 CAN 总线(CANH 或 CANL)之一何时打开(客户称其为容错模式)、通信  是否正常。 这必须 保持正常运行条件、但在测试期间发现了错误帧、

客户需要了解 TCAN1044AV-Q1、TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1是否支持容错模式运行、以及如何解决发生的问题。

请提供您的反馈、如果需要更多信息供您查看、请告诉我。

BR

Lenny Lee。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenny

    容错 CAN 是 TI 没有的不同类型 CAN 收发器的规格、您能说明这是客户需要什么吗? 列出的收发器均不支持此规范。  

    话虽如此、TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1都具有故障检测功能、可检测总线上的短路、但两者都无法检测到开路并进行报告。 TCAN1044AV-Q1无法检测总线上的任何故障。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。

    客户是 LG VS、SOP 将从2024年12月开始。

    所有3个器件都不支持容错模式、也不支持 CAN 总线开路 检测、但 TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1检测总线短路。

    这意味着可能在没有 CAN 总线之一(开路)的情况下发生通信帧错误、这3个器件都不支持容错模式。 我可以对客户说什么?

    客户表示、他们在最后的 DV 步骤通过了相同的测试项目、但未通过它的 PV 步骤。 这就是为什么他们会问它。

    BR

    Lenny Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    CAN 总线可能仍然只能在一条线路上工作、但这是不应该的。 所以预计可能会产生错误帧。  

    所有这3个器件都没有容错模式。  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sean 和 Eric、

    TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1的数据表的第一页显示了+/-58V CAN 总线容错。

    这意味着只有+/- 58V 短路容错? 不意味着 CAN 总线开路?

    BR

    Lenny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    否、这是总线故障电压的绝对最大额定值。 超过该限值会对器件造成永久损坏。

    此致、

    Sean