This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:请告诉我未使用的引脚

Guru**** 2929260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408185/ds25cp114-would-you-please-tell-me-about-unused-pin

器件型号:DS25CP114

工具与软件:

大家好、团队成员

在我们的应用中、未使用的差分输入端子处于开路状态(下面的 IN2、IN3)。
在未使用时、您能咨询有关相应 IN2/IN3引脚处理的建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 要 通过一个3.3K 或者相似的电阻将未使用的负极(-)输入侧接至 GND、而正极(+)侧接至 VDD。  这将确保输入噪声不会传播到交叉点 LVDS 开关中、从而导致次优的信令性能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复。
    请帮我解决以下问题吗?

    问题1。 导致 ESD 的在未使用的 in2 (+/-)、in3 (+/-)处开路的设计是否会损坏器件?

    Q2.您的共同"输入噪声"是否包含 ESD?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的输入可以保持在静态电平、以确保输出不会 意外地 从系统中拾取或重新传输任何噪声。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、各团队

    感谢您的答复。 我知道即使未使用的输入引脚保持开路、器件也不会损坏。 我在上面的理解中是否存在任何差异? 它是否不接受 ESD、因为它具有内置上拉电路? 如果没有、请提供更多详细信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚您的问题。 您需要将输入保持在特定电平、以便输出不会 意外地 拾取或重新传输系统中的任何噪声。 这与 ESD 保护无关。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    未使用的输入引脚通常从外部上拉或下拉、这是保护器件免受 ESD 影响的众所周知的措施。

    遗憾的是、我们在应用中使 IN2/IN3引脚处于开路状态。
    我们关心的是 ESD 导致的器件故障。
    IN2/IN3引脚内部是否有 ESD 保护电路?

    如果您能回答"是"或"否"、我将不胜感激

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、这些引脚具有高达8kV HBM 的内部 ESD 保护。