This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:GS2971A 与 TFP410连接支持

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414619/tfp410-gs2971a-interfacing-with-tfp410-support

器件型号:TFP410

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于3G/HD-SDI 到 HDMI 转换器,我计划使用 GS2971A 用于3G/HD-SDI 接收器,这个 IC 会给我 PCLK 和 DOUT[19:0] 和8通道音频信号,有没有兼容的 IC 转换到 HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TFP410可用于此应用、但所需的输入为:

    TFP410也无法处理音频信号、因此需要使用外部芯片来处理此信号。

    最好使用同样可以通过 HDMI 信号对音频进行编码的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    TI 有没有其它具有音频和视频信号的类似芯片组?

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikunj、

    我们在 HSSC 没有任何。

    我会将该主题尽可能转交给 FPDLink 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj:

    遗憾的是,我们没有任何设备可以将并行信号+ 8通道音频转换为 HDMI。