This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR217:用于 DS90CR217的 LVCMOS 解串器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, SN75LVDS82, DS90CR217, DS90CR218A, SN74AXC8T245, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414478/ds90cr217-lvcmos-deserializer-for-ds90cr217

器件型号:DS90CR217
主题中讨论的其他器件: DS90CR218ASN74AXC8T245、TXV0106、 SN75LVDS83B、SN75LVDS82

工具与软件:

您好!

我们正在设计一个基于摄像头和帧捕捉器的系统、通信接口基于通道链路。 在摄像头端、我们使用 DS90CR217串行器、该串行器的工作速率为1.26Gbps (21个 LVTTL 信号@ 60 MHz、每条线路60Mbps)。

但在帧捕捉器端、FPGA 组仅支持高达1.8V 的电压、因此我们需要能够提供 LVCMOS 输出的解串器。

-我们检查 DS90CR218A,但它似乎只能在3.3V LVTTL 电平下工作,这与我们的应用程序不兼容

-另一种解决方案是使用提供3.3V LVTTL 信号的 DS90CR218A、然后使用高速电平转换器将其转换为1.8V LVCMOS。 例如、SN74AXC8T245和 TXV0106似乎支持我们的接口。 该解决方案的问题是电平转换器引入的延迟、尤其是对于也需要转换的时钟信号。  由于同步不良、信号和时钟的不同延迟可能会在通信中产生错误。  

我们的问题是:

-您是否有其他类似的设备可以在1.8V LVCMOS 电平下工作,它与串行器 DS90CR217兼容?

-你认为基于电平转换器的解决方案会正常工作吗?

-你会推荐一个不同的解决方案吗?

谢谢。此致、

Antonio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    为回答您的问题、

    -您是否有其他类似的设备可以在1.8V LVCMOS 电平下工作,它与串行器 DS90CR217兼容?

    我需要检查一下、然后给您回复。

    -你认为基于电平转换器的解决方案会正常工作吗?

    根据我掌握的信息、这尚未通过这种方式测试、因此我们无法提供建议。 这些电平转换器能否协同工作取决于阻抗、延迟/延时和此电平转换器的其他规格等其他因素。

    -你会推荐一个不同的解决方案吗?

    是否能够同时更改串行器和解串器? 在这种情况下、其他器件 (如 SN75LVDS83B 和 SN75LVDS82)甚至 FPD-Link III 可能适用。 SER 和 DES 是否可以更改、或者 SER 是否已设计并修复?


    此致、
    Ikram