This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:合规性测试

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394967/dp83867is-compliance-test

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好!

我对 DP83867ISRGZ 的以太网合规性测试有疑问。

我指的是以下应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snla239c/snla239c.pdf 

(1)关于2.3.8回波损耗、发送器和接收器是否都需要设置为测试模式5?

(2)实际测试需要在使用和不使用双绞线模型的情况下进行、但2.4.1链路脉冲中没有提及双绞线模型。

我应该将其设置为哪种双绞线型号? 我是否需要同时执行这两项操作?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    请问您测试回波损耗的速度是多少?

    • 1000Mbps、100Mbps 或10Mbps

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的答复。
    它将为100Base、因此将为100Mbps。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    感谢您的耐心。  我在内部与团队进行了仔细核实。 100Mbps 回波损耗测试不需要 TPM

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    您能否详细说明以太网合规性测试?

    客户进行了更正。

    (1)回波损耗为100Mbps。 发送器和接收器是否都需要设置为测试模式5?

    (2)双绞线型号为10Mbps。 我应该将其设置为哪种双绞线型号? 我需要同时运行这两个命令吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    1. 是的、正确、回波损耗使用测试模式5脚本或100Base 标准脚本:
    2. 适用于10Mbps TPM 合规性测试。 它使用10Base 标准脚本:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    运行合规性测试是否需要重启 PHY?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    建议进行复位、但运行合规性测试不需要复位。

    ——
    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:


    感谢您的回答。

    我执行了以太网合规性测试、但以下各项失败。

    1000 Base-T、点 F 模板测试(含干扰信号)
    1000 Base-T、点 H 模板测试(具有干扰信号
    1000 Base-T、发送器失真(含干扰信号)

    可能的原因有哪些?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    合规性测试故障可能由客户电路板的原理图和布局布线引起

    如果可能、您能在磁侧分享原理图吗? 这是我们针对 DP83867准备的原理图检查清单。

    ——

    此致、

    Hillman LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的支持。

    我已要求客户填写一份检查清单并提供电路图。
    我已经以私人消息的形式发送了检查清单和电路图、请查看一下。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我看到客户在 MDI 线路上放置了多个下拉电容器。

    如果客户移除 MDI 线路上的这些电容器、客户是否看到更好的合规性性能?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:


    感谢您的支持。

    将不实施 MDI 线路上的下拉电容器。

    它是用日语写的,所以你不能理解它是可以理解的。

    还有其他可能的原因吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    如果未组装这些电容器、我认为原理图看起来很好。

    下一步、我将重点介绍布局。 如果可能、客户能否参考以下布局检查清单、特别是 MDI 线路上的布局?

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:


    感谢您的支持。
    我将向客户提供布局检查清单。

    已从客户处收到其他信息。

    根据寄存器设置、合规性测试可能通过、也可能不通过。
    如果寄存器设置位于旧文档(snla239b)中、则将通过。
    如果新文档(snla239c)中包含了寄存器设置、则会失败。

    设置如下。

    波形因寄存器设置而异。
    Q1:为什么波形不同?
    问题2:合规性测试的正确设置是什么?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    很抱歉耽误你的时间。 我在内部与团队讨论。

    是的、您回答正确。 我们还缺少新应用手册中的一个脚本。

    有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答:

    ——

    此致、

    Hillman Lin