This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:以太网管理

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414725/dp83867e-ethernet-mangnetics

器件型号:DP83867E

工具与软件:

你(们)好  

我们 的设计中使用的是 DP83867ERGZR。 我们选择了具有集成磁性元件的连接器  A829-1J1T-km 以满足我们的-40°C 到100°C 扩展温度范围要求。

请告知我们、这种具有集成磁性元件的以太网连接器是否可用于此 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    所需的磁性元件规格可在数据表的表8-1中找到。 才打开  A829-1J1T-km  符合这些要求并且可以使用。

    此致!

    Vivaan