This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:放大输入信号和39;s 幅度

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414424/sn65dp141-amplify-the-input-signal-s-amplitude

器件型号:SN65DP141

工具与软件:

您好!

帐户中有以下有关 SN65DP141的问题、您想为其提供支持吗?

  1. SN65DP141 OUTX 端口的输出信号振幅能否放大输入信号的振幅、即让 VOUT_AMP=GAIN*VIN_AMP?
  2. 对于相同的输入信号(相同的 Vin_amp)、应该如何配置 SN65DP141才能实现最大 Vout_amp 振幅? 如果 EQ_DC_GAIN=0dB、EQ_AC_GAIN=15dB 且 TX_DC_GAIN=6dB、则可达到最大 VOUT_AMP 输出幅值(无论输出幅值受 IC 限制)、对吧?

e2e.ti.com/.../amplitude.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="63308" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414424/sn65dp141-amplify-the-input-signal-s-amplitude SN65DP141 OUTX 端口的输出信号振幅能否放大输入信号的振幅、即让 VOUT_AMP=GAIN*Vin_amp?[/QUOT]

    这在理论上是可行的、但使用 SN65DP141和其他线性转接驱动器来补偿电缆和接口的插入损耗、而不是增强信号。  

    请查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla338/slla338.pdf?ts = 1726684901168&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    [报价 userid="63308" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414424/sn65dp141-amplify-the-input-signal-s-amplitude "]对于相同的输入信号(相同的 Vin_amp)、为了实现最大 Vout_amp 振幅、应如何配置 SN65DP141? 如果 EQ_DC_GAIN=0dB、EQ_AC_GAIN=15dB 且 TX_DC_GAIN=6dB、则可获得最大 VOUT_AMP 输出幅值(无论输出幅值受 IC 限制)、对吗?[/QUOT]

    目标应是补偿所用连接器、布线和电缆的损耗曲线。 如果将 EQ 增加到最大值、这将导致信号失真、而不是摆幅增加。 请查看下表以供参考: