This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:SN65DSI85-Q1相关问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415601/sn65dsi85-q1-sn65dsi85-q1-related-issues

器件型号:SN65DSI85-Q1

工具与软件:

您好、

SN65DSI85-Q1是否支持单输入? 它能否实现2K 分辨率、并且是否有适用于单输入的推荐产品?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeno、

    是的、DSI85可以实现2560x1600 @ 60Hz。 然而、这需要将 DSI 通道拆分为奇数/偶数或左/右。 如果您只需要2K 分辨率的单链路连接、这取决于所用面板的 LVDS 时序。 最大 LVDS 时钟将约为80 -100 MHz