Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83869HM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、
工具与软件:
我们无法从链路的两端执行 ping 操作。 没有答案。
配置:
- PHY 上1000BaseX 到1000BaseT 转换。
-自举:在链路1000BaseX 的两端自动协商打开, 1000 Mbps ,全双工。
-为1000媒体模式转换器(USB-2-MDIO)执行 PHY 寄存器配置序列。
- 1000BASE-T 评估板连接到千兆位交换机。 具有1000BaseT 卡的计算机也连接到此交换机、地址位于同一网络上。
- SW[4:1]= 0000正常运行。
我们观察到了什么?
-在与 PHY 关联的寄存器中未检测到错误。 LED LD2、LD4呈稳定绿色亮起、LD6呈绿色闪烁。
-State 1000BaseX 链接:自动协商完成、无链路错误。 似乎有流量:没有总是 Rudi(/I)(空闲)当进行 ping。
-D1 LED (P1.0 y P1.1)指示灯亮起(橙色)
-我们从网络的两端执行 ping 命令,没有检测到任何类型的流量,与一个线鲨型分析仪
有什么想法,我们的错误是什么?
我连接了 phy 寄存器的值。
寄存器0000是:1140
寄存器0001是:796D
寄存器0004是:0181
寄存器0005是:C1E1
寄存器0006是:006F
注册表0007为:2001
寄存器0008是:6801
寄存器0009是:0300
寄存器000a 是:3800
寄存器000d 为:401F
寄存器0010是:5048
寄存器0011是:BF02
寄存器0012是:0000
寄存器0013是:1D42
寄存器0014是:29C7
寄存器0015为:0000
寄存器0016是:0000
寄存器0017是:0040
寄存器0018是:6150
寄存器0019是:4444
寄存器001A 是:0002
寄存器001e 是:0012
寄存器001f 是:0000
寄存器0025是:0480
寄存器002c 是:141F
寄存器002D 是:2000
寄存器002E 是:0221
寄存器0031是:10B1
寄存器0032为:0050
寄存器0033是:0000
寄存器0037是:0003
寄存器0039是:0000
寄存器003A 是:0000
寄存器0043为:07A0
寄存器004f 为:0106
寄存器0055为:0001
寄存器006E 为:1800
寄存器0086是:0077
寄存器0134是:1000
寄存器0135为:0000
寄存器0170是:0C0F
寄存器0180是:0752
寄存器0181是:c850
寄存器0182是:5326
寄存器0183是:A01E
寄存器0184是:E976
寄存器0185是:19CF
寄存器0190是:0000
寄存器0191是:0000
寄存器0192是:0000
寄存器0193是:0000
寄存器0194是:0000
寄存器0195是:0000
寄存器0196是:0000
寄存器0197是:0000
寄存器0198为:0000
寄存器0199是:0000
寄存器01a4是:0000
寄存器01a5是:0000
寄存器01a6是:0000
寄存器01df 是:0044
寄存器01e0是:417A
寄存器01ec 是:1FFD
寄存器0c00是:1140
寄存器0c01是:6179
寄存器0c02是:2000
寄存器0c03为:A0F3
寄存器0c04是:0020
寄存器0c05是:5020
寄存器0c06为:0007
寄存器0c06为:0005
寄存器0c05是:5020
寄存器0c07是:2001
寄存器0c08为:0000
寄存器0c10是:3148
寄存器0c18是:01FF
寄存器0c19是:0039