This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:您是否针对代表最小眼图张开度以给出特定 BER 的 EOM 函数使用了参考眼图模板

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415595/ds250df230-do-you-have-reference-eye-masks-for-the-eom-function-representing-the-minmun-eye-opening-to-give-a-certain-ber-expected

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:DS110DF111

工具与软件:

如果您有任何参考眼图模板以便大致检查系统性能(预期的 BER)、我将为您提供。

我们正在尝试定义 EOM 函数的眼罩。

这些数据对于完成这些数据很有帮助。

如果您有 DS110DF111掩码、我们还需要它。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们经验表明、DS250DFxxx 器件的 EOM 测量具有至少0.4 UI、200 mVppd 的良好性能。

    我们希望相同的掩码也适用于 DS110DF111。

    谢谢!

    Drew