This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DSI 数据类型

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415819/ds90ub941as-q1-dsi-datatype

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

团队、

客户发现、仅当 UB948处于 FPDlink 锁定状态时、他们才可以从 DSI 间接寄存器0x2A 读回0x3E 数据类型。  否则、它仅返回0。 (SoC 已将有效的视频数据发送到 UB941)

是预期吗?

为什么 DSI 数据类型与 FPDlink 锁定相关?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为确保941器件已准备好接受 DSI 数据、在发送数据之前、必须在941和948之间获得锁定。  

    Esther