This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS:DP83867ISRGZ's LAN 合规性测试失败(失真)、EMC 失败

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415561/dp83867is-dp83867is-dp83867isrgz-s-lan-compliance-test-is-fail-distortion-emc-is-fail

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

你(们)好

我们使用了新的电路板和寄存器对其进行了测试。

有2个问题。(附件 pdf 文件)

(1) 1000 Base-T、点模板测试(含干扰信号)

   -。 按寄存器(1000Base-T 模式寄存器 0x0140)

   -->插入寄存器时成功、移除寄存器时失败

(2) 1000 Base-T、发送器失真(含干扰信号)

   --> 只有特定配对失败时的变通办法(例如 D 对失败)

(3) 出现125MHz (EMC)噪音问题。  我们需要一个解决方案。

e2e.ti.com/.../4338.Eth0_2D00_1000_2D00_issue.pdf

请检查它

[分享现有问题]

DP83867IS:检查 MDI 接口线路的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngrae:

    感谢您提交查询。 我很乐意帮助您解决您面临的合规性和 EMC 问题。 这些问题可能会受到许多因素的影响。 我想从一个非常高的层面开始仔细地研究这些问题、并慢慢地解决这个问题。 通常、我想一次解决其中一个问题。 现在、我想在下面澄清几个问题。

    1. 为了确认、当使用寄存器0x0 = 0x0140时、测试通过且没有问题、正确吗? 这是预期行为。 请参阅此常见问题解答 并确认这是否是您使用的脚本。 希望情况就是这样、一切都能顺利通过您的电路板。
    2. 失真有点棘手、根据所使用的范围和软件版本、我们已经看到了不同的结果。 在 eth0-1000-Issue 文档中、您能否共享运行测试之前用于配置 DP83867的脚本?
    3. 在您链接的 E2E 中、我看到您正在使用 SGMII。 125 MHz 可能来自 MDI (电缆侧)、您使用何种电缆(屏蔽或非屏蔽)?
      1. 我们最近发布了全面的 EMC 应用手册、您能否查看一下、看看它是否有助于进一步调试问题?
        1. https://www.ti.com/lit/an/snla466/snla466.pdf

    此致、

    Alvaro