This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:CAN 总线 CMC

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414571/tcan1044av-q1-can-bus-cmc

器件型号:TCAN1044AV-Q1

工具与软件:

您好、

  我阅读了应用手册 CAN 网络中的共模扼 流圈和 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361812/tcan1044av-q1-common-mode-choke-recommendation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=common%2520mode%2520choke#

 任何类型的 CAN 收发器都可能成为问题的根源。 无论是否为 TI 产品。 对吧?

 2.如何保证一种 CMC 是正确的?我认为 说明中的测量结果取决于设置和布局。 每种实施都有不同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    1.是的、如果电压瞬变超过器件的 ABx 最大额定值、则可能会损坏任何 CAN 收发器、无论是 TI 的还是其他的。

    2.很难保证特定类型的 CMC 是适当的。 但是、该应用手册使用市场上的各种 CMC 测量了收发器总线引脚上的瞬态电压、它可能是一个很好的参考、因为在测试这些不同的 CMC 时、我们的测试设置和电路板布局保持不变。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    2.我是否认为在 TI 测试中 CMC 具有较低的瞬态电压、相比其他 CMC、在其他情况下将仍然更好? 至于 实际测得的瞬态电压值、恐怕我无法获得相同的测量结果、正如我在上面所说的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    是的、如我们的应用手册所述、TI 的测量采用非常典型的 CAN 总线设置、该设置表明瞬态电压电平在很大程度上取决于共模扼流圈磁芯类型和电感值。 我同意不同的 测试设置和电路板布局布线 可能会产生不同的测量瞬态电压值、但结论不会改变、我们测试的具有较低瞬态电压的 CMC 将始终优于其他 CMC。

    此致、

    Sean