This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR905Q-Q1:此视频接收器是否可以配合使用

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415332/ds90ur905q-q1-can-this-be-used-with-this-video-receiver

器件型号:DS90UR905Q-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我们计划在设计中使用 GS3471视频接收器。 我们需要将其连接到 RGB 显示设备。 但是、Semtech IC 仅支持 YCbCr。 因此、我们计划使用此 DS90UR905Q 将其连接至视频接收器、以便将 YCbCr 转换为 RGB。 请告诉我们此 TI 器件是否可用于此功能、或如果可用、请推荐一些 TI 器件。

或者、请推荐任意 RGB 视频接收器(如果 TI 提供)。

我们需要按如下方式连接视频接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DS90UR905Q 本身无法做到这一点、因为它是串行器、将 RGB 输入转换为串行器 FPD-Link II、该串行器必须连接到兼容的解串器。

    在您的情况下、您需要将 Y'CbCr (或 YUV)转换为 RGB。  您能告诉我们 Y'CbCr 的输出格式/接口是什么吗? 如果您分享了器件型号/数据表以及引脚上的输出、会更有帮助。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要连接 SDI 接收器  EMA-101400-01 (SXGA120 R5 Microdisplay )。 请告知我们、TI 是否有任何可提供 RGB 输出的 SDI 接收器、或者您可以选择 TI 的任何可执行 YCbCr 至 RGB 转换的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到将格式从 YUV 或 Y'CbCr 输入转换为 RGB 输出的 TI IC SDI 接收器或类似芯片。

    但是、我们提供了串行器对、可将其他输入视频类型转换为 RGB 输出。 DS90UB926-Q1是一款具有 RGB 输出的解串器。 您可以通过 LVDS、OLDI、HDMI、DisplayPort 或 MIPI DSI 输入将其与各种串行器配对。 如果您可以选择使用任何其他输入类型、而不是 YUV/Y'CbCr、请告知我。


    此致、
    Ikram