This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:汽车的典型应用

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414957/ds90ub960-q1-typical-application-in-automotive

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

你好

   请帮助检查解串器是否 支持下面所示的方框图。

或其他建议。  

   它是否能够同步 CSI 3和 CSI 4?

DES#1:4个侧摄像头(3MP @ 30fps)

DES#2:后摄像头  (3MP @ 30fps)+前摄像头 (8MP @ 30fps)

DES#3:4个环绕摄像头 (3MP @ 30fps)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    您能提供所有摄像头的数据类型吗? 例如、YUV422 10位、RAW12、RGB444等

    您也说过  

    它能同步 CSI 3和 CSI 4吗?

    同步 CSI3和 CSI4是什么意思? 这些是输出、您认为它们应该如何同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh

    1.

    1)所有3MP 摄像头的格式为 YUV422、8位

    2) 8百万像素摄像头是原始12位摄像头

    2、4个环视组合成1个 MIPI 流、那么我们需要同时输出 CSI_3和 CSI_4。

      CSI 3与 CSI 4相同、CSI 3连接到 SoC TDA4进行 进一步处理、CSI 4 直接通过串行器在屏幕上显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho、

    DES#1 : 4个侧摄像头( 3MP @ 30fps)[/报价]

    从 一个摄像头计算数据速率= Hres x Vres x blanking x FR x #bits/pixle = 2048 x 1536 x 1.2 x 30 x 16 = 1.81Gbps

    4个摄像头= 1.81Gbps x 4 =~7.2Gbps、这高于 UB964在单个 CSI Tx 端口上可支持的速率。

    使用 UB960时不能做到这一点。 您需要改用 UB9702。

    DES#2:后摄像头  (3MP @ 30fps)+前摄像头 (8MP @ 30fps)

    计算 8MP 摄像头的数据速率= Hres x Vres x blanking x FR x #bits/pixle = 3840 x 2160 x 1.2 x 30 x 12 = 3.584Gbps

    UB960的1x RX 输入端口不支持数据速率。  您需要改用 UB9702。

    [报价用户 id="614612" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414957/ds90ub960-q1-typical-application-in-automotive ]DES#3:4个环绕声摄像头 (3MP @ 30fps)[/QUOT]

    与 DES 1相同

    [/quote]