This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:SQI 问题

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414633/dp83tc814s-q1-sqi-issue

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

现在,我们有一个问题, SQI 仍然很差,但它正常连接和 ping 正常。

`为什么 SQI 较差?

什么会导致 SQI 不佳?

此致!

王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    低 SQI 可能由多个因素导致、例如原理图/布局设计、损坏、环境中的噪声等

    您能不能与我分享您的原理图和布局以供查看?  

    是否只是一个显示低 SQI 的板或许多显示低 SQI 的板?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    下面是 PCB 布局和原理图。

    e2e.ti.com/.../Ethernet_5F00_Layout.zipe2e.ti.com/.../ETHER_2D00_PHY_2D00_20240919.pdf

    PCB ::您可以选中突出显示器件4 π

    许多电路板都显示较低的 SQI。

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您看到 SQI 有什么价值? 什么是链路伙伴、它是另一个 DP83TC814板? 您使用的以太网电缆长度是多少? 请尝试使用其他以太网电缆、然后告知我结果是否不同。

    是否填充了 ESD 二极管? 您可以尝试在不填充 ESD 二极管的情况下查看是否有所不同。

    谢谢!

    David