This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:2个开漏 INT

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415648/tca6408a-2-x-open-drain-int

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件:TCAL6416TCAL9539

工具与软件:

您好!

我知道吗、有2个开漏 INT I/O 扩展器解决方案。

我发现大多数  I/O  扩展器只有1 个开漏 INT。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、只有一个控制器。

    为什么您需要两个中断? 是否希望具有两组输入引脚、每组都有自己的中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的产品系列中没有 I2C IO 扩展器具有超过1个中断。  

    当任何被配置为输入的 IO 与其原始状态发生变化时、会设置/INT 引脚。  

    在某些 I2C IO 扩展器(如 TCAL9539或 TCAL6416)中、这些器件具有一个中断状态寄存器、可识别哪个 IO 触发/INT 引脚上的中断。 这有助于确定哪个 IO 是中断原因。  

    此致、

    Tyler