This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:有关 DS25CP114TSQE/NOPB 的问题

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405114/ds25cp114-questions-about-ds25cp114tsqe-nopb

器件型号:DS25CP114

工具与软件:

大家好、各团队

感谢您的持续支持。
我想问一个有关以下 TI 器件的问题。

目标器件:DS25CP114TSQE/NOPB

五个 DS25CP114TSQE/NOPB 器件安装在我们的 ASIC 评估板板电路板上。
其中3个在运行期间发生故障(可能同时发生)、导致器件内电源(VDD)和 GND 之间发生短路。
我想调查问题的原因、因此我想询问/咨询以下三点。

①What 您是否认为此器件发生故障并导致电源和 GND 之间发生短路的原因?
(由于 ASIC 评估期间的工作错误、可能对此器件施加了不规则的电压、但在什么条件下电源和 GND 可能短路?)

②Is 电源和 GND 是否可能会因为器件老化而导致故障而短路?
(相关电路板于2018年制造、因此该器件在此之前制造。)

③Is 是否可以分析故障设备并确定原因?

尤其是、如果板老化而性能下降、我们会担心以前制造的电路板在未来会频繁出现故障、
因此、我们提出这项质询、是为了消除我们的忧虑。

感谢您的确认。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 如您所述、电压超出数据表限制可能会导致此故障。

    2)。 答案是"否"、这种情况非常不可能。  

    3)。 我相信您曾提到、五个器件中有两个可以正常工作。 您可以继续使用这两个器件很长时间、只是为了确保老化不是根本原因。 您可以使用电压表并测量 GND 和 VCC 引脚之间的阻抗。 对良好的器件进行相同的测量、并与非功能器件进行比较。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您的解释确实帮助了我们、这不是由于随着时间的推移而恶化。

    并且我们检查了 Vcc 和 GND 之间的引脚是否短接。

     

    我 m 不清楚为什么会发生短现象。

    它是否是由于过压或过流而超出额定值而导致故障的原因?

    我想具体了解发生了什么现象。

     

    问题1。 您有任何评论可以避免提问吗?

    问题2: 您是否曾处理过与此类似的器件故障?

    如果您有相关经验、我想作为参考信息了解故障的原因。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、这可能是由电过应力引起的。 您可以比较 VCC 与 GND 的阻抗、判断器件是否正常。 ESD 事件可能导致了这种情况。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我相信您已经回答了导致该故障的原因是 ESD。
    您能否详细解释一下、为什么此故障的原因不会随着时间的推移而恶化?
    公司内部有人问、由于 ESD 的原因、三者是否可能同时发生故障。

    ESD 是否是导致全部三个器件同时出现故障的可能原因?
    如果故障是由于老化导致的、那么故障模式将是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国劳动节假期、您的问题可能会延迟回复。 我们 将在明天( 9月3日)返回时了解您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 我们通常不会看到这种与老化相关的问题。

    2)。 是的、由于电气过应力(如 ESD 事件)、这些器件可能会损坏。 ESD 是导致电气过应力的原因之一。 这是电源电压轨导致的。

    3)。 为了确认这是否是像 ESD 这样的电过应力、器件必须进行故障分析。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、各团队

    我懂了。 我会向您发送一个样本、以便您对其进行分析吗?
    请检查(使用 X 射线)内部电路的哪个部分损坏、并确认它是否真正存在 ESD。
    您能检查3件吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系您当地的 TI 销售/质量组、以便发送样片进行分析。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser San:

    感谢您的支持。 对于分析、质量组判断是否接受样品。

    我将接管本例。 请关闭此问题

    此致、

    哎呀