工具与软件:
请帮助我回答以下问题:
1.是否存在将这些 IC 连接到 SFP 的问题、而不是没有用于反向控制的双向通信
a.我是否需要这些控制?
B.这些部件的预期寿命是多少?
2.在哪里可以获取 VHDL 代码以连接到这些 IC
A.是否有 AMD/Xilinx IP?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
请帮助我回答以下问题:
1.是否存在将这些 IC 连接到 SFP 的问题、而不是没有用于反向控制的双向通信
a.我是否需要这些控制?
B.这些部件的预期寿命是多少?
2.在哪里可以获取 VHDL 代码以连接到这些 IC
A.是否有 AMD/Xilinx IP?
谢谢!
您好!
Unknown 说:1. 除了没有用于反向控制的双向通信[/QUOT]、是否存在将这些 IC 连接到 SFP 的问题我不熟悉这个特定用例。 您能否提供有关您的系统架构的更多详细信息?
[/quote][/quote][/quote]Unknown 说:b. 这些器件的预期寿命是多少?[/QUOT]我们没有停产此器件的计划。
[/quote][/quote]Unknown 说:2. 在哪里可以获得用于连接这些 IC 的 VHDL 代码[/QUOT]DS90UB901Q 只能与 I2C 连接。
[/quote]Unknown 说:a. 是否有 AMD/Xilinx IP?[/QUOT]我们的器件不附带 Linux 驱动程序。
此致!
Nikolas
以下是我们要连接的 SFP 规范示例:
1000BASE-SX 850nm SFP 收发器数据表| FS
RD-/+:这些是差动接收器输出。 这些是交流耦合的100Ω 差分线路、应在用户 SERDES 处端接100Ω(差分)。 交流耦合在模块内部完成、因此不需要主机板。 正确端接后、这些线路上的电压摆幅将介于400和2000mV 差分(200–1000mV 单端)之间。
TD-/+:TD-/+:这些是差动发送器输入。 它们是模块内部带有100Ω 终端的交流耦合差分线路。 交流耦合在模块内部完成、因此主机板上不需要。 输入将接受400mV 至2000mV (200mV 至1000mV 单端)的差分摆幅。
要求使用预期寿命的原因是、我们需要采用10-20 yrs 的设计、如果 FPGA 串行器/解串器快速替换这些器件、那么我就不敢使用它们。
必须有人编写 VHDL 或其他一些代码、以连接到这些器件的并行和 I2C。 它主要用于图像流量、但我们希望有专有协议(有些简单)。
是否有任何其他协议简单且广泛使用的串行器/解串器器件? 我们尤其不需要 FDT Link。