This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:睡眠模式相关问题以及原理图审阅

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415042/tcan1043-q1-sleep-mode-related-issues-and-schematic-review

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

附件是原理图、请帮助我们审阅;根据原理图、我的客户有一些问题:

进入睡眠状态时、VG5V0电压不存在、VD3V3是长电源、VDBATT_FL 是系统电源(长电源)

1.处于睡眠状态时、当 CANH/L 具有远程唤醒信息时、是否可以通过 CAN1_MCU_INH 信号(通过检测 CAN1_MCU_INH 的高电平和低电平信号)将 CAN 远程唤醒通知 MCU、从而相应地处理 TCAN1043 STB、EN 和其他信号

2.处于睡眠状态时、如果 VG5V0未到位、根据当前的原理图、是否可以通过 RXDe2e.ti.com/.../VU7313A_5F00_TCAN1043_5F00_0918_5F00_2037.pdf 向 MCU 通知远程唤醒信息

非常感谢您投入宝贵的时间与精力。

期待您的回复。

此致、

Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    原理图看起来很好。 确保总线滤波器和 TVS 二极管都放置在连接器附近。 我们还有专为 CAN 应用设计的 ESD2CAN24-Q1、请推广。

    1.是的。 它们还可以使用 INH 来启用 MCU 的稳压器。 然后、电压稳压器将启用 MCU 和收发器的电源。 在这种情况下、它们不需要在睡眠模式下为 VCC 和 VIO 供电、并且可以关闭 MCU。

    2.是的、见上文 Q1。 远程唤醒不需要 VCC 或 VIO。

    此致、

    Sean