This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:是否有输出为1.8V 的 DS90CR288A 变体?

Guru**** 2825545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414827/ds90cr288a-is-there-a-variant-of-the-ds90cr288a-with-1-8v-output

器件型号:DS90CR288A
Thread 中讨论的其他器件: DS90CR287

工具与软件:

TI 是否有输出电压为1.8伏的 DS90CR288A 型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    让我为您研究一下、我将告诉您此器件是否有 CMOS/TTL 上具有指定输出的直接变体。

    您对此 CMOS/TTL 输出有具体的要求吗?可能有描述该连接的方框图吗?

    此系统是否也需要 CMOS/TTL 输入器件(DS90CR287)上的1.8V 电压?

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出连接到 FPGA 上的1.8V 输入组。  许多具有1.8V 组的 FPGA。

    输入设备不需要1.8V 电压、但如果可用、可以在相机中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    符合您请求的1.8V 输出 CMOS/TTL 的给定规格的此特定器件类型似乎没有变体。

    可以实现一个使用的系统 DS90UB927-Q1 最终目的 DS90UB926-Q1 、提供1.8V 输出、但这些器件与上述器件不引脚对引脚兼容、并在 SER 和 DES 器件之间使用不同的接口。

    请告诉我您对此有何想法。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel

    谢谢、但这需要将摄像头更改为我无法控制的 DS90UB927。

    我们接收来自许多其他使用 DS90CR287的摄像头的图像数据。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我懂了。 在这种情况下、FPD-Link 产品系列没有与 DS90CR287的配对、后者在给定频率范围内具有1.8V 的受控输出。

    此致!

    Miguel