请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1146-Q1 工具与软件:
各位专家、您好!
我想确认 TCAN1146-Q1的电池反向保护方法。
从 TCAN1146-Q1的数据表中可以看到、电池反接线会损坏器件。

据我所知、即使存在电池反接线、我们也可以通过在 Vsup 引脚之前放置一个二极管来保护该器件、如下所示。
是否足以 实现 TCAN1146-Q1的反向电池保护? 或者、是否有任何违反 ABS 的问题。 最大 评级?

谢谢!
Kento