This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:错误消息 ULC1001-DRV290XEVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413685/ulc1001-drv290xevm-error-message-ulc1001-drv290xevm

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001USB2ANY

工具与软件:

大家好!

我对 ULC1001的 GUI 有疑问。 我启动编程并 通过移除挂钩来停用演示模式。 然后加载配置、几秒钟后、将显示以下消息:

"Error Converter (错误转换器(错误代码或状态).avi 处出现错误-5

可能的原因:

发送失败

完整的调用链:

错误转换器(勘误代码或状态).vi.

U2A I2C Internal Read.vi

ULC1001 Device Interface.lvclass:Read Register.vi

ULC1001 Device Interface.lvclass:Read Faults.vi

ULC1001.lvlib:Main.vi"

只能按 EXIT、GUI 将关闭。

有人能帮忙吗? USB 器件具有最新的固件、USB2ANY 器件已更换且完全是新的。

此致、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:  

    感谢您的咨询。 您正在使用哪个 GUI 版本? 是2.4.7还是2.4.10或某些更旧的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    它是2.3.6。 您是否会推荐给函馆? 这可能是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 请使用最新的 GUI 版本2.4.10。 新的配置文件与旧的 GUI 版本不兼容。 请尝试并告知错误是否仍然存在。