This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:SN65HVD63时钟占空比

Guru**** 2857240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413781/sn65hvd63-sn65hvd63-clock-duty-cycle

器件型号:SN65HVD63

工具与软件:

大家好、团队成员:

设计中采用的器件 SN65HVD63RGTR。 时钟 8.704 MHz 由 MCU 提供给该器件。 这里没有使用晶体。  

您能否建议此器件的运行所需的时钟(8.704 MHz)占空比(最小值和最大值)。 器件数据表中未提及该参数。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishwar、  

     

    建议的占空比仅为50%。 没有规定的最小值或最大值。  主要要求是时钟需要满足 V_IH 和 V_IL 的最小/最大电压:

     

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们已使用8.704 MHz 时钟的外部时钟源。 这里没有使用晶体。 占空比不完全是外部时钟的50%。 因此、我需要该器件支持的最小和最大占空比。 通常介于45%到55%之间

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishwar、

    通常、MCU 外部时钟是一种常规时钟信号、默认占空比为50%。  对于晶体或振荡器电路、频率将在-30至30ppm 之间变化。 这是我们指定的唯一方差、并且时钟信号占空比的最小/最大值不是正常用例。 因此、我们不会提供占空比。   

    如果您有不常见的外部时钟、我建议切换到可提供+/- 30ppm 频率精度最低要求的晶体。  

    此致、

    Ethan