This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:组件寿命终止(EOL)

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414935/onet4211ld-component-end-of-life-eol

器件型号:ONET4211LD

工具与软件:

您好!

此组件的预计 EOL:ONET4211LD。 我们正在开始新的设计、并计划使用此器件。

谢谢!  

Erik   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    目前没有计划终止此产品。 请注意、如果考虑了器件的 EOL、在做出此决策之前、TI 产品站点上将会有通知和发送给使用此器件的客户的通知。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nasser