This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:可以对地址0xFF 进行回读以执行屏蔽写入操作?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414946/ds250df230-can-address-0xff-be-read-back-for-masked-write-operation

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:DS110DF111

工具与软件:

我不确定 地址:0xFF 是否可以作为正常寄存器回读。

在 DS110DF111数据表中、我看到一个 无法读回0xff 的处方。

这两个器件之间是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、寄存器0xFF 读回对于 DS250DF230有效。

    谢谢!
    Drew