This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:DS64BR111的详细方框图

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414112/ds64br111-a-detailed-block-diagram-of-the-ds64br111

器件型号:DS64BR111

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

请提供 DS64BR111的详细方框图。 它比下面的方框图更详细。

特别是、我们希望得到一个"Outbuf"的等效电路。

此致、

Shuichi Sugi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更详细地对输入或输出进行操作、建议使用 DS64BR111的 IBIS-AMI 模型进行信号完整性仿真和分析。 请点击以下链接:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snlm143

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

     感谢您的回复。

     我想知道"Outbuf"的等效电路。 但我不了解"IBIS 模型"。
    现在、我已经了解了下面的一个等效电路"Outbuf"。

    是这样吗?

    此致、
    Shuichi Sugi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIS-AMI 模型不仅提供输出结构、而且包括从输入到输出的过程。 因此、最好使用器件的 IBIS-AMI 模型。 关于输出缓冲器、是的、它与 LVDS 类型类似、您在上面显示的内容。

    此致、Nasser