This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:调整电阻阐释。

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414602/tusb212-clarification-on-tunning-resistors

器件型号:TUSB212

工具与软件:

大家好、我想澄清一下以下几点。

如果我们使用 I2C 模式、我们是否需要放置 EQ 和 DC_BOOST 电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Punsara、您好!

    对于 I2C 模式、EQ 和 DC_BOOST 的初始设置基于这些引脚的电阻设置。 如果要在器件启动/复位时使两个引脚保持悬空、则应从 EQ 电平3开始、直流_BOOST 电平为中电平。 然后、您可以通过 I2C 修改这些引脚/寄存器的值。  

    通常、我们建议将 EQ 保持在电平0或1、因为电平3会导致过度补偿或断开连接。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。