This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIGCONARCHITECT:script->启动窗口不工作

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414840/sigconarchitect-script--launch-window-not-working

部件号:SIGCONARCHITECT
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610USB2ANY

工具与软件:

SigCon 信息:

版本:2.0.0.8

编译- 2016年05月11日

设备: DS125DF1610

系统信息:

Windows 11 Pro

版本10.0.22621内部版本22621

Python 3.9.8

下面是我从菜单"Script->Launch Window"(脚本->启动窗口)中单击后出现的错误消息窗口的内容

Notifier 超时时发生错误5000
驱动程序设备 GUI.lvlibp:GUI 通过 Notifier.vi:1:\GUI 驱动程序 Re GUI.lvlibp:启动宏录制.vi\Macro-Driver.lvlib Re:Main.vvi 等待 Re 响应

此错误代码未定义。 由于多种原因、可能会发生未定义的错误。 例如、没有人提供代码的描述、或者您可能将一个非错误代码的数字连接到错误代码输入。

此外、可能会出现未定义的错误代码、因为该错误与第三方对象(如操作系统或 ActiveX)相关。 对于这些第三方错误、您可以通过在 Web 上搜索错误代码(5000)或其十六进制表示(0x00001388)来获取错误说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我认为您遇到此错误是由于 Python 版本问题。 SigCon Architect 脚本需要 Python 2.7、我看到您正在运行 Python 3.9.8。 您可能需要检查系统环境路径变量并确认其已设置为 Python 2.7。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我卸载了 Python 3.9.8并安装了 Python 2.7.16。 我检查了路径是否设置为 Python 2.7、我可以从 CMD 运行它。 现在、我从 SigCon 收到一条不同的错误消息"Python 2.7 not detected。 Please install Python 2.7 to use scripting"。 我需要检查的其他内容?

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\Users\tester>path path=C:\Windows\System32;C:\Windows\System32\WBem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Users\labtech\Downloads\xpack-openocd-0.12.0-1\bin\C:\Windows\System32\OpenSSH\C:\Program Files (\

    c:\Users\tester>python --version

    Python 2.7.16.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否能够使用 SigCon Architect 连接到 USB2ANY 并成功配置重定时器? 我想确认 您只有脚本选项有问题。

    您是否可以尝试在 Windows CMD 中运行"python"? 这是一个很好的健全性检查,以确认您的 Python 2.7环境设置正确。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    所有其他功能都可以。 我想使用脚本功能使测试更简单。 是的、我可以在 CMD 中运行 Python 2.7。 我 不知道 SigCon 会检查什么。

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\Users\tester>python
    Python 2.7.16 (v2.7.16:413a49145e、2019年3月4日01:37:19) Win32上的[MSC v.1500 64位(AMD64)]
    键入"帮助"、"版权"、"信贷"或"许可证"以了解更多信息。
    >>>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请允许我进行调查、并在明天提供更多反馈给您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    进一步调查后、我认为"Scripting"(脚本编写)选项卡可能无法正常工作。 我无法 让它在我结束时正常工作、也没有看到其他人成功使用"Scripting"选项卡的任何证据。 我建议使用"high"和"low"页面来访问器件。

    此致!

    卢卡斯