This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:由于电缆热插拔而断开链路

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407795/dp83tc812s-q1-link-down-due-to-cable-hot-plug

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用812作为从属设备。 他们发现热插拔812中与主器件之间存在链路断开。

链路可通过以下方式恢复:重新插拔、软复位、重新配置。

我的问题是为什么热插拔会导致链路断开、在某些情况下、812s 无法自动恢复。 当链路断开时、SQI 始终为0、该链路训练是否失败?

另一个问题是为什么重新插拔可以恢复链路? 812如何检测重新插拔问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    这是链路断开时转储的寄存器。 该模式不是自动模式、在热插拔情况下是否会导致链路断开?

    e2e.ti.com/.../read_2D00_ethphy_2D00_ti812_2D00_all_2D00_regs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    是的、如果812处于管理模式(禁用自主功能)、则 PHY 在 写入寄存器之前不会建立链路。  通过设置寄存器0x18B[6]="1"、可通过 SMI 访问启用自主运行。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    客户使用自主模式和 强制极性。 它们使用了 万无一失的连接器、因此极性不是问题。

    与竞争对手的 PHY 相比、它们只有我们的 PHY 有1/50的锁定机会。 你有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    1.您能否检查 Open Alliance 脚本是否已编程到 DP83TC812以实现从模式或主模式?  本应用手册的第3节对此进行了介绍: https://www.ti.com/lit/an/snla389b/snla389b.pdf?ts = 1726178310290

    2. DP83TC812的链路伙伴是什么?

    3.在连接正常的情况下、是否可以多次读取寄存器0x871? 我想在链路建立时检查 SQI。 SQI 是对线路上信噪比的度量。  

    4.是否还可以检查 MDI 布线布局? 我们在此处有一些指南:https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts = 1726178802259 

    布线应小于2英寸、下面具有连续的 GND、并具有100欧姆差分阻抗匹配。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    链路建立时、SQI 为7、链路中断时、SQI 为0。 其他事情将在稍后回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    感谢您提供这些信息。 我想看看是否存在低 SQI、这可以指向(但不能排除)设计的问题。  

    为了使我正确理解行为、 会发生以下情况:

    1.客户将 DP83TC812 (从器件)插入未知链路伙伴(主器件)

    2.客户打开 DP83TC812和链路分配器电源

    3.有一个1/50的机会,它根本不会连接

    如果他们用竞争对手的器件替代 DP83TC812、则产品将始终获得成功。

    您还能检查这是否发生在两个 DP83TC812之间、还是仅 DP83TC812和 链路伙伴之间(您将在稍后提供哪个器件型号)吗?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melissa、他们在使用 RTL9071、可能是因为它可以在100M/1000M 之间切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我们是否需要在主模式和从模式下配置自动模式?

    我看到一些关于状态机的评论? 这是否意味着在主模式下、我们需要发送正常命令 fisrt、而在从模式下、我们只需要配置自动模式?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    是的、应该关闭自动协商、并且应该在  RTL9071上强制将速度设置为100M。

    建议使用托管模式配置(strap)选项、以防止在所需的软件配置期间启动链接过程。 您能否确认是否  使用了此应用手册 www.ti.com/.../snla389b.pdf = 1726178310290中的软件配置?

    如果 PHY 处于从模式、则可以使用自主模式或托管模式。  

    如果 PHY 处于主模式、您还可以使用自主模式或托管模式。  

    此致、

    Melissa