This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:输入压摆率

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416654/ds25br150-input-slew-rate

器件型号:DS25BR150

工具与软件:

您好、TI 支持代表:

我希望将来自其他板/源的 LVDS/M-LVDS 时钟信号重新驱动到具有严格输入压摆率要求的 IC 中。

我在想知道 DS25BR150是否也具有在输入端必须满足的最小转换率要求、因为我在组件数据表中找不到它。

如果有、最小压摆率是多少?

谢谢!

Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    除了 LVDS 规范规定的值外、DS25BR150没有特定的最小压摆率要求。  

    此致!

    Nick