This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3223E:TRSF3223E

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416186/trsf3223e-trsf3223e

器件型号:TRSF3223E

工具与软件:

您好!  

下面是带有语法更正的改进文本版本:


我有以下问题需要您的帮助:

  1. 当我们将 RS232输入信号更改为低于±2.7V 时、无效信号不会切换、输出数据仍然正确。

  2. 当我们将 RS232输入信号更改为低于±0.66V 时、无效信号变为低电平。 数据表显示它应该在±0.3V 以下并保持在30μs 那里。

  3. 当输入信号高于±1.5V 时、INVALID 信号停止切换、输出数据正确。 这与数据表中描述的内容不匹配。

  4. 您的数据表(SLLS824B–2007年8月–2023年12月修订)中的图5-3是什么意思? 这是否意味着当输入信号大于±1.5V 时、它就变为有效?

谢谢

Cannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保高于±2.7V 的电压读取为有效。
    低于±0.3V 的电压被保证被读取为无效。
    对于  ±0.3V 至 ±2.7V 之间的电压、不能保证一定的电压。

    图5-3不适用于/INVALID 检测。 图5-5使用正确的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们进行了检查、当输入信号高于±1.5V 时、它会变为输出、而有效变为高电平。 在图5-3中、1.5V 用作 tpd 的参考点。 这是否意味着大于±1.5V 的输入信号是可接受的?

    BR、

    Cannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ±3V 是最小有效 RS -232总线电压。 1.5V 只是这两个电平之间的中点。 (而是错的;−3V 和3V 之间的中点实际上是0V。)中点仅用于时序目的。 图5-3与/INVALID 输出无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cannie、

    只是模仿克莱门斯所说的话(因为他是正确的)。  

    我们的数据表基本上可以保证、~30us 的电压介于-0.3V 和0.3V 之间时、这将触发无效输出。 但它可能会略高于该值(例如您进行测试并发现其发生方式接近0.6V 时的情况)。 我们建立了裕度以 保证在+/-0.3V 之间发生、尽管在外部可能发生。

    尝试退出无效状态时也是如此、如果输入信号超出+/-2.7V、我们保证它将退出无效状态。 但它可能发生得更早(例如在+/-1.5V 时)、我们在数据表中再次说明更高的数字、以保证在温度、电压范围和器件差异范围内器件的行为符合预期。 并非您测试的所有器件都将在1.5V 时退出无效状态、并且如果它们来自不同的晶圆厂、也可能会随温度而移动。 但当超出我们在数据表中所说的+/-2.7V 时、它们全部应该脱离无效状态。

    -鲍比