This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:眼图状态不佳且应用程序无法正常运行

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416322/lmh0302-eye-diagram-not-good-and-application-not-working

器件型号:LMH0302

工具与软件:

你好

我们在从 LMH0302获取高清格式图片时遇到问题。 看起来眼图效果不佳:

应用取自数据表、是否可以调整某些组件值以使应用正常工作?

谢谢、此致、

Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olli:

    根据建议、未使用的输出端接75 Ω、并且 SDO 输出具有滤除元件和电阻的建议值。 如果您想了解有关原理图的更多反馈、请告知我。

    此致!

    Nick