This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:您能否指定实现8Mbps 所需的晶体频率范围?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416658/tcan4551-q1-can-you-specify-the-crystal-frequency-range-needed-to-achieve-8-mbps

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

TCAN4551-Q1:

数据表指定了一个5Mbps 40 MHz 晶振。 对于8Mbps、建议使用多大的晶体频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveena:

    CAN 和 CAN FD 位时序是通过在两个2 "阶段"中为每位周期分配整数个"时间量子"来设置的、其中采样点是相位1和相位2之间的位置。  

    "最小时间份额"等于晶体的一个单时钟周期、但是当位速率较低并且时钟频率较快时、可以应用一个预分频器来为一个单个时间份额使用多个时钟周期。

    每个位周期的最小时间量子数量为5、因此8Mbps 位速率将要求40MHz 的最小时钟频率(8 x 5 = 40)。

    理想情况下、您可能希望时间量子多于最小值、以改善位采样并降低发生位错误的可能性、而且80MHz 通常用于8Mbps 应用、但 TCAN4551-Q1支持的最大时钟频率为40MHz、因此您只能选择40MHz。

    此致、

    Jonathan