This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:OSC ppm 要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416556/tusb2077a-osc-ppm-requirement

器件型号:TUSB2077A

工具与软件:

您好!  

我的客户想在自己的项目中使用 TUSB2077A。

根据规格、客户可以通过设置 MODE 引脚来选择6M OSC/Crystal 或48M OSC/外部 CLK 源。

 

选择 OSC 问题、我无法找到任何有关 OSC ppm 要求的说明。

您能帮助审查一下并提供一些建议吗?

 

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好:

       晶体误差应为+-50ppm。

    好的

    Brian