This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1EVM:TP 丢失

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415899/ds90ub947-q1evm-tp-lost

器件型号:DS90UB947-Q1EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

有时、我们会看到一个错误:soc 无法从显示面板接收到任何触摸位置、

这是947的 NG i2cdump:

这是 947的正常 i2cdump:

 0x0a 和0xC7的值不同。

0xC7[6]的含义是什么: 接收器检测中断时中断:检测到下游接收器?

它标记947是否已通过948收到中断通行证?  

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    0x0A 是反向通道上的8个最低有效位 CRC 错误。 12h 和13h 之间的波动可以忽略不计、不是显著的差异。  0xC1[6]可用作一个在检测到下游接收器时触发的中断。

    我认为在此情况下添加一些背景信息会有所帮助。 首先、您能否详细说明一下"有时 SoC 无法从显示面板接收任何触控输入"的含义? 这是否意味着在某些下电上电期间、SoC 可以接收触摸输入中断、而某些下电上电则不能接收? 或者、这是否意味着在一个连续的下电上电周期内、有时会检测到触摸输入产生的中断、但有时不会检测到中断?  

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nikolas、

    如果我们要使用 REM_INTB 进行 TP 中断、我们是否应初始化947和948?

    无论在什么特殊情况下、MCU 都无法拉低9401的 rem_intb 引脚?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    无需额外的寄存器配置即可使用947的 REM_INTB 来监控948的 INTB_IN。 只要 SER 和 DES 链接、947 REM_INTB 将自动映射到948 INTB_IN。

    此致!

    Nikolas