This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:输出异常

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412819/ds90ub933-q1-output-is-abnormal

器件型号:DS90UB933-Q1

工具与软件:

e2e.ti.com/.../1121.report.docx

全景摄像头在汽车信息娱乐系统上亮起、导致图像拼接错位。 前一个帧的右半部分和下一个帧的左半部分被错误地连接在一起(在一个上电周期期间是这种情况、但在电源故障后恢复)。 下图显示了主机读取的日志。 我想确认0 * 93寄存器中的值是否会导致任何异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您是指解串器上的寄存器0x93? 根据日志、似乎正在使用960解串器。 解串器的寄存器0x93表示解串器上发生了具有 CSI 错误的帧。 根据出现的错误、显示屏上可能会出现异常。 日志还注意到、摄像头存在无效的流索引、这可能会导致解串器上记录错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助确认:由于图中的异常日志、将会出现哪种故障现象、或者此故障代码代表什么现象、以及故障来源可能在哪里发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个并非特定于 FPD-Link 产品的自定义系统日志。 如需了解此日志中的具体详细信息、最好联系开发系统的 SOC 供应商。 但是、日志概括地说、ISP 上存在无效的流索引、串行器和解串器上存在 CSI 错误。 这意味着 ISP 发送的 CSI 数据配置错误或存在数据流错误。