This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:规格检查

Guru**** 2885230 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416284/trs213-spec-check

器件型号:TRS213

工具与软件:

你(们)好

客户收到此 TI TRS213 PCN。

您能说明一下下图中红框的含义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的生产正在切换到300毫米晶圆。 新晶圆也使用全新的裸片。 这在之前的 PCN (20240723000.1)中进行了介绍。

    如引述文本所示、输入电压范围已改变。 所有其他保证的数据表限值保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您突出显示的红色框是指数据表布局、它与实际器件无关。 这是一种风格上的更改、可提高文档的可读性。 第二点是唯一的器件规格变化。  

    此致、

    Ethan