This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515ADRGR 的 P2P 替代产品

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416535/pca9515a-p2p-replace-for-pca9515adrgr

器件型号:PCA9515A
Thread 中讨论的其他器件:TCA9517A、TCA9517

工具与软件:

嗨、团队:

我看到  PCA9515ADRGR "不推荐在新设计中采用"、您能告诉我它何时停产?

要 P2P 替代这款器件、您可以帮助别人推荐合适的解决方案吗? 它采用3x3 WSON 封装。

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前没有 EOL 计划。

    但是、不建议将其用于新的设计。 谢谢、您也可以看到 TCA9517A、TCA9517B、TCA9517。

    此致、

    Michael。